This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534:使用 NE5534的前置放大器

Guru**** 2585595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511149/ne5534-preamplifier-using-ne5534

部件号:NE5534

工具/软件:

你好,这是 Akhil
我想构建一个前置放大器电路、以便使用扬声器作为麦克风捕获环境噪声。 您能提出一个电路图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    我目前正在研究此问题、并将在1个工作日内回复。  

    此致、  

    Chris Featherstone