This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:通过硬件限制输出的建议方法

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511384/tas2110-recommended-way-to-limit-the-output-by-hardware

器件型号:TAS2110
Thread 中讨论的其他器件: TAS2120

工具/软件:

您好、

根据数据表、TAS2110能够将6.1W 驱动到4 Ω 扬声器中。 但是、我的扬声器的最大功率只有3W。 我知道输出可能受到软件限制、但我想知道如何在硬件中进行限制? 任何想法都将非常感激。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件需要使用 I2C 进行配置。 不过、我们已经推出了该器件的新版本 TAS2120、它具有硬件配置选项、无需进行软件配置。 其中一个硬件引脚选择增益。 听起来、它似乎更适合您的系统。 这是您感兴趣的内容吗?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。 我将仔细研究该器件、但遗憾的是、我怀疑在当前设计阶段可以更换该芯片。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。  这里没有通过硬件限制器件输出功率的选项。 您必须调整器件增益设置或减少输入信号、这两者都需要软件。 您可以使用我们的 PPC3 GUI 轻松调整器件寄存器、以最终确定 更适合您的系统的设置。 然后、您可以保存此配置、以用作电流启动时的初始化脚本。  

    此致、
    Sydney Northcutt