This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:使用 TLV320AIC3204编解码器中的自适应功能消除噪声

Guru**** 2348580 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510529/tlv320aic3204-noise-cancellation-using-adaptive-feature-in-tlv320aic3204-codec

器件型号:TLV320AIC3204

工具/软件:

尊敬的 TI:

我目前正在开发一个涉及 TLV320AIC3204音频编解码器的工程。 我正在尝试使用 LMS 和 NLM 算法的自适应滤波技术来实现噪声消除。 以及 TLV320AIC3204编解码器是否可以使用。 在数据表中、提到了在 ADC 部分中具有自适应滤波功能。 使用此功能、我们可以通过更新 ADC 部分系数寄存器中的滤波器权重来实现噪声消除。 如果可能的话,请提供。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararao:

     应用参考指南中的第2.3.3.2.7节详细介绍了自适应滤波功能。 目的是实时更新双二阶系数。 我不确定这是否适用于噪声消除、但您肯定可以使用此功能进行实验。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Jeff McPherson

    您能说明一下、有没有这方面的示例吗? 还请提供 应用参考指南。

    此致、

    n Eswar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswararao:

    应用参考指南位于 ts 产品页面上:https://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf?EVM=1746643570349&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    我们没有任何关于 ANC 的例子,但这个功能是非常简单的。 每个侧的 ADC 和 DAC 侧均由单个寄存器控制。 双二阶寄存器是相同的

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff McPherson

    我看到了这个部分  2.3.2.7.实际上我需要知道如何加载该寄存器中的系数。 在手册中、系数在运行编解码器期间为每个采样周期加载。 因此需要在运行编解码器期间更新 ADC 部分中的权重。 如何做到这一点? 有没有任何程序,如果? 请提供。

    此致、

    n Eswar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswar:

    有关加载滤波器系数的说明、请参阅 同一文档的第2.3.3.1.10.2节。

    此致、
    Jeff McPherson