This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:DIX4192端口 A 和 B

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510108/dix4192-dix4192-port-a-and-b

部件号:DIX4192

工具/软件:

我们尝试将 I2S 信号连接到端口 B 输入、并在内部将端口 A 与端口 B 连接。端口 B 配置为 I2S 输出。

有可能吗?

我们在内部将端口 B 连接到 TX 输出、并且有正确的串行信号。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们这部分的专家已经收到了机票,将很快跟进.

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、内部寄存器03可以选择端口 A 输出数据源、您可以选择端口 B 输入作为其源。  使用相同的令牌、寄存器05  可以选择端口 B 输出数据源、使用该寄存器、您可以选择端口 B 输入作为其源、因此实际上、您是将信号从一个端口路由到另一个端口(如果您要求这样  做)、或者只是从外部执行。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的原理图:

    Porta 与 TOSLINK 和同轴电缆输入正确连接、并向 DAC 发送 I2S 信号、但不能与端口 B (其中是来自蓝牙的 I2S 信号)一起工作。

    DIX4192中的设置:

    寄存器
    地址   值

    //端口 A
    0x03      0x29
    0x04      0x0B

    //端口 B
    0x05     0x01
    0x06     0x03

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只是为了正确理解它、您的意思是、当您 将信号从 TOSLINK 发送到 RX3或从同轴电缆输入发送到 RX2时、无论哪种情况 、您都可以在 Porta 输出信号、但在 PORTB 上什么都没有?  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号

    我们将信号从 RX2、RX3和端口 B 发送到 配置为 I2S 输出的端口 A。

    来自 RX2和 RX3的传输工作、来自 Porta -编号

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月  

    对于寄存器03 [X29 = 0010 1001] 、我会将端口置于从模式并提供 CLKS。 从根本上说、它在内部生成 CLKS、您不希望出现额外的不确定性、因此如果可能、请自行提供。

    另外 AOUTS[1:0] 选择 DIR、而是在 时间上将 Porta 输入回传给 Porta 输出。

    对于寄存器0x04 [0B =0000 1011]、我选择 MCK 用于调试目的、一旦运行成功、就可以切换回 RXCKO 或任何所需的内容。 。

    对于寄存器05 x01 、将 bouts[1:0]= 01、因此端口 B 输出的源是端口 A 输入  

    寄存器 x06正常。

    您必须做几个实验才能使其成功工作、 然后您可以进行逐步修改以将其更改为您最终想要的内容。

    此致、

    Arash