This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:TPA3255单声道

Guru**** 2576865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511662/tpa3255-q1-tpa3255-mono

器件型号:TPA3255-Q1
主题TPA3255中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

查找 TPA3255应用手册

我们希望有一个单声道音频输入和并联负载、在6欧姆扬声器上提供300瓦功率

我们希望获得完整设置、工作电压

Shraga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shraga

    恐怕对于300W、6ohm 电阻过大。  如果使用正弦波进行计算、它需要至少60V 的电压、超出器件 TPA3255的工作范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、达到接近600W 的最佳电阻和电压是多少?

    我们还要求 BET EVL 板设置以获得单声道模式下的最大功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shraga、


     TPA3255-Q1数据表中的第6.8节 说明了 用于驱动600W 的负载和电源电压、第9.2.4节说明了单声道 PBTL 电路

      如果您使用 EVM 来配置单声道 PBTL、请参阅 TPA3255EVM 用户指南中的第4.2节。

    此致、
    Luis