This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:从 TAS5852M 替代

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507351/tas5825p-substitution-from-tas5852m

器件型号:TAS5825P
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具/软件:

您好:

设置电阻器存在一些差异。( TAS5825M 和 TAS5825P 之间)


例如、
TAS5825M 具有 SAP_CTRL3寄存器(35h)、而 TAS5825P 没有。


我想知道向 SAP_CTRL3 (35h)寄存器发送命令到 TAS5825P (没有 SAP_CTRL3寄存器)时的行为。

(从 TAS5825M 替换为 TAS5825P、无需更改软件)  


对于 TAS5825P、是否忽略了该 SAP_CTRL3设置?
或者向 TAS5825P 发送命令是否可能会导致故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戴

    让我明天确认并答复你。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戴:

    在中国劳动节即将到来之际,我们将在5月6日之后进行测试,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。
    祝您度过愉快的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    我验证了 TAS5825P 上的35h 寄存器、它具有与 TAS5825M 相同的功能、没有区别。 写入00至25h 将静音、写入11将取消静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:
    感谢您的确认。

    地址35h 是其中一个示例。
    仅 TAS5825M 中存在的其他寄存器如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(大)好

    如 DS 中所述、一个器件具有 h 类功能、另一个器件没有 h 类功能

    这是这2款器件的最大差异。 这可能会影响这么多不同的寄存器。

    请参考 tas5825p 的 DS 进行设计。 这就是 tas5825p 的所有信息。

    我们不建议使用 tas5825m DS 作为设计参考。

    谢谢

    Jesse