This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101 MIC 过压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510556/tlv320aic3110-tlv320aic3110-mic-overvoltage

器件型号:TLV320AIC3110

工具/软件:

来了解 TLV320AIC3110

我想连接外部麦克风或扬声器。

每个引脚上是否有过压情况下的保护机制?

在实验中,录制和回放变得不可能,但它们在重新打开电源时恢复。

是否可以通过通信路径而不是通过打开和关闭电源来恢复它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入引脚上具有 ESD 保护二极管、可防止发生较大的过压事件。 但是、该器件无法承受违反数据表中表5.1的持续过压(绝对最大值)。 为了保证正常运行、输入电压需要符合建议运行条件。 (0.707Vrms)

    如果遇到问题、可以通过将0x01写入寄存器0x01来对器件进行软件复位。 复位完成后、该位将自行清零。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。  让我再问一个问题:如何知道 ESD 保护是否正常工作并且应该重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们保证 ESD 保护能够按照数据表(第5.2节)中的模型正常工作。  

    为了澄清一下、ESD 保护仅为模拟保护。 保护本身不能为"重置"。 我一直在回答您的问题、说明是否有在不进行下电上电的情况下恢复功能的方法。 这与 ESD 保护无关。

    此致、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白。 但是、我无法确定我遇到的症状是否由 ESD 保护引起。
    
    由于 MIC PIN 上的测试、我无法录制(可以通过输入复位引脚并重新加载驱动程序来恢复此状态。 我决定使用此方法恢复录制)、但 Linux 和 TLV320AIC3101可以相互通信。 是否有办法使用 Linux 命令检查是否没有声音? 我想考虑应该在什么条件下执行重置。 

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在需要音频数据时 ADC 数据全部为0、则这是需要复位的主要指示符。

    此致、
    Jeff McPherson