This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2584665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512227/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

工具/软件:

你好

请告诉我数据表中提到的功率是 RMS 、峰值、平均值吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们都是 器件可以获得的峰值功率。

    计算得出的结果是放大器可输出的最大 Vrms。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的重放是无法理解的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法理解的地方?

    请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 RMS 值还是峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:

    当输入增加时、放大器的输出电压也会增加。

    当 THd = 1%时、输出电压可以得到一个电压伏。此处 A 通常表示 rms 值。 峰值电压为 A*sqrt (2)。

    然后我们使用^2/Rload =电源。

    这是我们在上面 DS 中列出的功率。

    通常、功率使用 Vrms 来计算。

    如果有特殊描述的峰值功率、那么可以在此处使用峰值电压来计算功率。

    那么、rms 和峰值究竟意味着什么呢?