This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:使用数字麦克风配置 PCM1863所需的帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511244/pcm1863-assistance-required-for-configuring-pcm1863-with-digital-microphone

器件型号:PCM1863

工具/软件:

主题: 使用数字麦克风配置 PCM1863所需的帮助

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 PCM1863、并已将数字麦克风连接到了该器件。 麦克风数据线连接到 GPIO1、时钟线连接到 GPIO2。 我已配置相关的 GPIO 寄存器以支持数字麦克风输入。

不过、我观察到 DOUT 引脚上的信号保持不变、似乎不会反映来自麦克风的输入。 您能否告知需要配置哪些寄存器才能正确地将 PCM1863与数字麦克风连接?

感谢您的帮助。

此致、

Janak Goti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janak:

    1)您能否提供数字麦克风启动所需的完整寄存器配置?

    2)您是否获得了数字麦克风所需的时钟?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的快速答复。
    以下是 PCM1863器件的 I²C Ω 初始化序列。
    在此配置下、我们观察到3.072 MHz 和 DIG_MIC_CLK (GPIO_2)的 BCLK 具有相同频率。
    采样率设置为 48kHz。
    数字麦克风主动发送 GPIO_1上输入的数据。
    DIG_MIC_CLK -> GPIO_2

    DIG_MIC_DATA -> GPIO_1




    PCM1863::写入-寄存器:0x00数据:0xFE (B1111 1110)

    PCM1863::写入-寄存器:0x20数据:0x51 (b0101 0001)

    PCM1863::写入-寄存器:0x0B 数据:0x00 (b0000 0000)

    PCM1863::写入-寄存器:0x26数据:0x07 (b0000 0111)

    PCM1863::写入-寄存器:0x27数据:0x3F (b0011 1111)

    PCM1863::写入-寄存器:0x10数据:0x10 (B0001 0000)

    PCM1863:写入-寄存器:0x12数据:0x00 (b0000 0000)

    PCM1863:写入-寄存器:0x11数据:0x01 (b0000 0001)

    PCM1863:写入-寄存器:0x13数据:0x44 (b0100 0100)

    PCM1863::写入-寄存器:0x14数据:0x80 (b1000 0000)

    PCM1863::写入-寄存器:0x1A 数据:0x11 (B0001 0001)

    PCM1863::写入-寄存器:0x19数据:0xF0 (B1111 0000)

    PCM1863::写入-寄存器:0x0F 数据:0x28 (b0010 1000)

    PCM1863::写入-寄存器:0x16数据:0x28 (b0010 1000)

    PCM1863:写入-寄存器:0x17数据:0x28 (b0010 1000)

    PCM1863:写入-寄存器:0x18数据:0x28 (b0010 1000)

    器件状态:

    PCM1863:读取 -寄存器:0x72数据:0x2F (b0010 1111)

    样品状态:

    PCM1863::读取 -寄存器:0x73数据:0x03 (b0000 0011)

    DIV 状态:

    PCM1863::读取 -寄存器:0x74数据:0x34 (b0011 0100)

    CLK 状态:

    PCM1863:读取 -寄存器:0x75数据:0x00 (b0000 0000)

    耗材状态:

    PCM1863::读取 -寄存器:0x78数据:0x07 (b0000 0111)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Janak。

    让我检查一下、明天更新该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lakshmi、

    我谨通知你、我先前提出的问题已经成功解决。 根本原因与数字混频器配置有关、我最初忽略了该配置。 重新访问设置并进行必要的调整后、系统现在按预期运行。

    再次感谢您的支持。 我现在要解决这个问题。