This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:播放左侧+/-或右侧+/-、替换为 PCM5122

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512523/pcm5142-play-back-left---or-right-----replace-by-pcm5122

部件号:PCM5142
主题: PCM5122中讨论的其他器件

工具/软件:

我有两个关于 PCM5142的问题:

1)既然可以在传入的左右音频之间重新映射到传出的 DAC 模块、是否可以让一个 PCM5142仅向左呈现+/-、而另一个向右呈现+/-? 音量设置是否会使其中一个 DAC 反转而不会反转另一个 DAC、或者 IC 是否限制为 AUPL[1  :0]和 AUPR[1:0]中的设置仅允许左/右+/+组合?

2)我目前使用的是 PCM5142和内置 FIR 滤波器。 我不使用任何 miniDSP 功能。 我是否可以在 PCM5122中进行交换?  

谢谢、

Børge μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Borge、

    PCM5142能够处理 TDM 数据 (可以 使用 第0页上的寄存器41移位 cI2S 数据 )。 然而,此寄存器将 R 和 L 的输入数据按   此寄存器中指定的量移动 。 在您的帖子中、您需要将每个 DAC 的 R 和 L 通道的数据移位不同的量、以便一个  DAC 处理2项权利、另一个 DAC 处理2项权利  的偏离、上述 DAC 没有此功能。

    解决方法是   在传入 TDM 线上排列数据、使(例如)时隙0和时隙1是 来自 DAC1R 和 DAC2R 的数据、时隙2和时隙3是来自 DAC1L 和 DAC2L  的数据、然后将其发送到2个 DAC。 换言之  、 在 DAC 外部移动或操纵数据的顺序、将两个 R 通道发送到一个 DAC、将两个 L 通道发送到另一个 DAC。 (R1、R2 和 L1、L2)  

    您可以将 PCM5142与 PCM5122交换。

    此致、

    Arash