This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:Δ-Σ ADC IC 帮助

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1513155/tlv320adc3120-delta-sigma-adc-ic-help

器件型号:TLV320ADC3120

工具/软件:

大家好、

Im 写信给大家寻求帮助、我一直在寻找具有以下规格的 ADC。

  • Δ-Σ
  • 高采样率、可轻松对30kHz 信号进行过采样
  • SNR>100
  • 差分输入  
  • 同步采样
  • 2通道
  • ENOB 约为20位

如果您知道任何 ADC IC 符合规格、或有其他方法可以实现所需目标、我很乐意听到您的见解。

谢谢您、

Marten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1)您提到需要一个 ADC 来对30kHz 信号进行采样。 即最大值 频率? 您能否共享需要采样的信号的带宽?

    2)您是否还能提到操作的采样率?

    3)您能否提及模拟输入所需的差分信号摆幅?

    4)您提到的 ENOB 是20位? 您是否在寻找 DNL/INL 类型的相同规格?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan