This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:仅限顶面组装的布局示例

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514414/tas2110-layout-example-for-top-sided-assembly-only

器件型号:TAS2110

工具/软件:

您好、

根据数据表、电感器应放置在相应引脚之间尽可能靠近的位置。 不过、数据表布局示例将电感器放置在底部、我想避免这个问题。 是否有一个布局示例、所有元件都只在顶部? 好极了。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    此文档可用作指南;引脚差异很小、但总的来说、这些建议同样适用于 TAS2110: TAS2x63QFN 原理图和布局指南(修订版 A)

    在上面的基准中、电感器位于放大器 IC 旁边的顶部、但底部仍然有一些元件、例如 GREG 电容器和一些用于 PVDD/VBST 的额外去耦电容器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师