This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:替换 Realtek VC ALC5670-CG

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514391/tlv320aic3268-replacing-realtek-alc5670-vc-cg

器件型号:TLV320AIC3268

工具/软件:

团队、

客户通过 TI.com 交叉参考进行检查、并找到 TI 的 TLV320AIC3268IRGCR 作为 Realtek ALC5670 的可能替代产品(尽管交叉参考器件型号为 ALC5670-VB-CGT)。
你能帮助检查这是否是一个合适的十字架吗? 并帮助提供以下比较? 谢谢。

Realtek ALC5670

TI TLV320AIC3268IRGCR

DSP 内核

第三代 DSP

 

神经网络引擎

不适用

 

I2S 通道编号

2 (1*TDM)

 

I2C/SPI Control IFS

I2C

 

AMIC/DMIC 编号

3/6.

 

噪声抑制

传统

高达15dB

 

回声消除

高达15dB

 

远场拾取(距离)

3-5米

(仅限录制)

 

波束形成

●μ s

 

去混响

●μ s

 

到达方向(DOA)

 

封装

QFN-48、6x6

 

链路状态

EOL @ 25'12

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    您是正确的、这是最接近的匹配项、但目前我们无法与 AEC/波束形成/噪声抑制交叉竞争。 miniDSP 的功能不足以满足当今有关这些算法的标准。

    此致、
    Jeff McPherson