This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:目标模式下带 MCLK 的 TAD5242

Guru**** 2812795 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514366/tad5242-tad5242-w-mclk-in-target-mode

器件型号:TAD5242

工具/软件:

请帮助我确认、当 TAD5242处于目标模式(I2S 从模式)时、不需要外部 MCLK。 ChatGPT 告诉我需要提供 MCLK、这让我感到非常困惑。 此外、在这种模式下、GPO (引脚11)充当时钟/中断输出、而不是 MCLK 输入、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在控制器模式下运行 TAD5242时需要 MCLK。

    TAD5242 目标模式下、我们需要提供 BCLK、FSYNC 和数据作为输入。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan