This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:如果裸片温度过高、器件会切换到受限功率

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512030/tpa3126d2-device-switches-to-limited-power-if-die-temperature-is-too-high

器件型号:TPA3126D2

工具/软件:

我将范围缩小到了热问题。 器件会自动切换到功率限制模式、但数据表中未提及这一点。 这是正常的吗? 低功耗锁定期间不会发出 FAULTZ 标志。 例如、在3安培的连续功率消耗期间、如果器件温度上升过高、则会  因为引脚2和3短接而重复一个 FAULTZ 标志。    但是、在 发生多个故障和复位事件后、器件功耗 会降低约1/2或更多。 此外、功率限制电位器在调整时不起作用。 我认为此功能是正常的、但我真的很困惑、因为数据表中没有涉及该功能。 我的问题是、在此假设中、我是正确的吗?

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry

    这似乎很奇怪。

    多次重复和复位后、该放大器是否仍然可以正常工作? 是否有任何损坏?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse、它在重置后正常工作、但仅在短时间内无损坏。 我使用的散热器带有粘性散热焊盘、我相信在高电流峰值(即5安培)下、芯片升温速度快于热量传递到散热器上的速度。 我制作了一个单板铝散热器并使用了散热器化合物 、器件停止了这种行为。 我将信号发生器设置为突发模式、以实现20%占空比、在此期间峰值电流为5安培。 我确实注意到电流消耗会逐渐降低、但我知道随着温度升高、芯片会缓慢降低增益。 这没关系。 我使用该器件实现20kHz 的超声波通信。 它适用于 SSB 语音通信、由于占空 比较短(即出现5安培的语音峰值)、因此这不是问题。 我的原始问题仍然存在、并且仍然是一个谜、为什么在多个故障事件发生后器件似乎会将增益锁定到一个非常低的值。 我想这可能是实现自我保护的芯片设计的最后一步? 不管怎样,对于我的目的,它 的工作像一个魅力,只要你使用直接接触散热器(使用热化合物),而不是与热粘性焊盘. 我认为必须快速去除热量、直接接触散热器就像在 EVM 上接触散热器一样。

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    感谢您的详细反馈。

    您现在似乎有一个替代的解决方案。 如果还有其他问题、让我们再次进行检查。

    BR、

    Wenbin