This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:故障模式分析文档

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, OPA2376-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514552/pcm1754-q1-failure-mode-analysis-document

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2376-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在功能安全应用中使用该器件。 系统功能安全认证时需要该器件的失效模式分析文档。 我应该在哪里找到它?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    通常、给定器件的所有可用信息都可以 在产品页面上找到。 若要查找可用数据(如 质量、可靠性和封装信息)、请在产品页面 的末尾、点击查看或下载、然后打开一个新页面。  

    这个新页面包含我们提供的任何信息。   其他可用 信息、包括指南、证书等。 位于本页面的末尾。

    这是该页面的链接

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=PCM1754TDBQRQ1

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你。 我知道如何在网上找到这些数据。 但您没有正确理解我想要什么。 我的客户需要一种功能安全信息 来协助进行功能安全系统设计。 所有-Q1器件都具有此类文档、但需要单独申请。 例如、以下是 OPA2376-Q1的 FMA 文档。 我想获得适用于 PCM1754-Q1的类似文档。 您提到的网页不包含此文档。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要请求此文档、我不是合适的人。  我四处询问、答案是"此旧 零件不存在此类型的文档。 如果 需要考虑功能安全、则 必须在系统级实现、因为对于这个特定的旧器件、我们没有本文档。"  

    此致、

    Arash