This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:输出噪声会变大

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514160/lm4562-the-output-noise-becomes-large

器件型号:LM4562

工具/软件:

在我的客户产品中、

当输入端子打开时、输出噪声在噪声测量中会变大。

在增益= 28dB 且频率特性平坦的放大器电路中、输出噪声会变得很大。

~产品:80 μV 100 μ m

有缺陷的产品:440 ~ 500 μV

出现5/200的数目。

•该电路由一个电流反馈放大器组成。 第一级中使用了3个运算放大器。

•通过替换 LM4562可以降低噪声。 他们正在考虑 IC 故障的可能性。

我想就这件事得到一些建议。

我想发送波形和 原理图 并发表您的意见。

但我也有机密的客户信息、因此我想离线沟通。

请告诉我您的联系信息。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我已向您发送朋友请求、以便我们可以离线继续讨论。 我将继续、关闭该主题。

    此致、

    Ignacio