This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:禁用 IN2P/IN2M 和未使用 MICBIAS 的建议端接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1514055/taa5242-recommended-termination-for-disabled-in2p-in2m-and-unused-micbias

器件型号:TAA5242
主题中讨论的其他器件: TAA5212

工具/软件:

大家好、我们在设计中使用 TAA5242、不需要一些引脚。

IN2P/IN2M - IN2模拟输入通道将通过将 MD6拉高而被禁用,因为它不是必需的。  
MICBIAS -也不需要 MICBIAS 输出。

端接这些引脚的建议方法是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    IN2P/IN2M (或任何模拟输入)应用0.47uF (或类似尺寸)电容器端接至 GND

    MICBIAS (或任何输出)可以保持悬空。 确保 MICBIAS 保持断电。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    TAA5242数据表中未提及任何禁用  MICBIAS 输出的方法(与软件控制的 TAA5212不同)。 您能阐明如何确保 MICBIAS 断电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    对不起,我误读5242为5212。 使用应用图中所示的1uF 电容器、使 MICBIAS 电压放电至 GND。 如果您不使用它、则无需连接其他任何设备。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、祝大家愉快。