This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:建议的寄存器设置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510728/tac5412-q1-recommended-registers-setting

部件号:TAC5412-Q1

工具/软件:

您好:  

我们的客户努力达到数据表规格 SNR。 您能为我们提供建议的寄存器设置吗?

它们的配置是  FS 44.1kHz、从模式 MCLK 下的 SE 5Vrms 输入和 SE 外部 Vcom 输出。 可以启用 PLL。

我们需要112dB 的 ADC 和120dB DAC (SE 模式下为-3dB)范围 SNR。

此致、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    EVM 用户指南末尾提供了一些示例脚本、可用于实现数据表性能。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的客户获得了 EVM 并运行了 ADC 和 DAC 以及 示例脚本。

    他们想验证模拟信号背对背配置、例如5Vrms SE 输入--adc--rs--dac--dac--1Vrms SE 输出(44.1kHz 时)。

    为了实现该信号切换、ADC DOUT 应连接到 DAC 的 DIN、SCLK 和 BCLK 也来自 USB 音频 XMOS。

    没有用于将 DOUT 连接到 DIN 的跳线引脚、 我们是否应该将这些引脚焊接在 EVM 上?

    您是否有此输出的参考脚本?

    此致、

    望月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用自己的跳线电缆连接 EVM 上的 DOUT 和 DIN 环路。 我通过 USB 音频测试了这一点、我能够读出一些通过设备返回的数据。 如果您遇到这方面的问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您发送编修。

    我们的客户可以通过简单的 RC 后 DAC LPF 在 SE A-IN 和 SE A-OUT 配置下看到100dB SNR。  

    此致、

    望月