This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:建议将 IC 用于 USB 转 S/PDIF 输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515519/pcm2704c-recommend-ic-for-usb-to-s-pdif-output

器件型号:PCM2704C
主题: PCM2705中讨论的其他器件

工具/软件:

我们想找到一个可以将 USB 音频输出到 S/PDIF 的 IC。  PCM2704C 可以这样做。 我的问题是、如果有成本更低的替代方案、因为我们不需要 DAC、ADC 或模拟输出。 只需确保 S/PDIF 接口中的高音频质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我们拥有  有限的 USB 设备(我们还拥有 PCM290x 系列编解码器)、但 DAC PCM270x 系列价格较低、PCM2705是此系列中价格最低的。

    此致、

    Arash