This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:USB 设置为 I2S

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515633/pcm2706c-setting-for-usb-to-i2s

器件型号:PCM2706C

工具/软件:

您好的团队、

PCM2706C 是否能够通过 USB 音频类直接连接即可输入和输出 I2S 音频、而无需任何特定配置?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您想要 I2S 格式输出、则可以通过 FSEL 引脚9选择 I2S 路径。 您可以  在第 9.3.2.2节中阅读有关为 I2S 或 SPDIF 配置 DAC 的信息  

     当需要 I 2S 接口时、FSEL 必须为低电平。  表2根据 FSEL 引脚列出了 FUNC0到 FUNC3引脚的功能。

    此致、

    Arash