This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:未使用的输出通道配置

Guru**** 2582715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1513764/tas6584-q1-unused-output-channel-configuration

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

您好:

我们的客户对如何处理未使用的输出通道有疑问。 他是使用 CH1和 CH4的模板、但不使用 CH2和 CH3。

您能帮他如何处理未使用的 OUT2P、OUT2M、BST2P、BST2M、OUT3P OUT3M、BST3P、BST3M。

是否可以保持打开?

在 DDtion 中、如果您有任何推荐的2通道 BTL 通道组合、请告诉我们。 是否存在任何不合适的2通道组合。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Jerry Chuang 说:
    是否可以保持打开状态?

     保持开路没有问题、并且始终将这些未使用的通道设置为 SLEEP 模式就可以。

    在页面中、如果您有任何推荐的2通道 BTL 通道组合、请告诉我们。 是否存在任何不合适的2CH 组合。

     使用 CH1/4应该有利于散热、这样使用就没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    他的问题已结束。