This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:禁用一个通道并缓冲来自100 Ω cat 6电缆的输入的理想方法

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515171/tpa3110d2-best-way-to-disable-one-channel-and-also-buffer-input-from-a-100-ohm-cat-6-cable

器件型号:TPA3110D2

工具/软件:

禁用一个通道的最佳方法是什么?  我应该将输入接地还是只短接 Pos 和 Neg。  是否应该对未使用的放大器输出采取任何措施?

另外、对于屏蔽 Cat6上的100欧姆一对差分信号、什么是良好的输入隔离缓冲器?

此应用适用于单声道音频、但在未来的版本中可能会更改为立体声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William

    如果只使用一个通道、则可以使用接地输入并让未使用的输出引脚悬空。 只需将 BST 电容器保留在未使用的输出通道上、无需使用 LC 滤波器。

    很抱歉、我们没有相关研究应该使用哪种输入隔离缓冲器。

    谢谢

    Jesse