This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:如何设置 TAS5815限幅器寄存器

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5802, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500539/tas5815-how-to-set-the-tas5815-clipper-register

器件型号:TAS5815

工具/软件:

关于 TAS5815、我对"TAS5815和 TAS5802处理流程"中3.8 Clipper 中描述的削波器功能有疑问。

更改削波器设置时、我认为​​Book:0x8C、Page:0x2E 中的0x18、0x1C 和0x20等寄存器值会发生变化、但我想知道:μ s
是否有任何其他寄存器值​​发生变化?
寄存器值如何​​根据削波器调整参数而变化?
每个寄存器位会调整什么?

我想使用 TAS5815的削波器功能、但想知道具体的调整方法。

Ishibashi Takeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    寄存器0x1C 和0x20 分别控制左右通道的后分频增益。 寄存器0x18控制预分频增益。 本应用手册 介绍了块和参数的功能。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    当这些增益值​​发生更改时、寄存器值(位字符串)如何变化?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此附加问题的状态是什么?
    感谢您的答复。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    这些寄存器将随着您修改削波电平和补偿增益而变化。 通常、预分频值会随着您减小裁剪器阈值而增大、而后标量程会随着您减小裁剪器阈值而减小。 您可以使用 PPC3来获取不同阈值的确切值、并使用前面我提到的文档来了解如何在刻度前和刻度后转换为削波器阈值和补偿增益。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    感谢您的答复。
    与削波器阈值设置对应的寄存器为0x18、与补偿增益设置对应的寄存器为0x1C 和0x20是否正确?
    此外、寄存器0x19~0x1B、0x1D~0x1F、0x21~0x23表示什么?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    没完全达到。 如我链接到的文档中所述、这些寄存器对应于预分频和后分频、它们可以从补偿增益和削波器阈值推导得出。 文档中介绍了该推导过程。 这些数据值中的每一个都 具有4个字节的长度、需要4个寄存器。 这意味着寄存器0x18是存储在寄存器0x18、0x19、0x1A 和0x1B 中的数据的高4位。 如果您在设置削波器时使用了 PPC3中的 I2C 监控器、将能够查看这些寄存器的设置。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道上述寄存器表示预分频/后分频。
    在您发送给我的文档(TAS58xx 调优指南)中、当阈值为-6dB 时、预分频值为2、但我应该如何根据寄存器值​​0x18~0x1B 计算此值?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    寄存器0x18以9.23格式存储。 这意味着、对于32位数据(4个寄存器)、MSB 是符号位、有8位数据比小数点大、然后比小数点低23位。 寄存器0x 1C 和0x20以2.30数据格式存储。 在文档共享和 TAS5815处理流程文档中介绍了数据格式

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我了解如何解读寄存器0x18、0x1C 和0x20中的位字符串。

    我认为0x18是确定预分频系数值的寄存器、但该值告诉我们什么?
    例如、如果我将削波器电平设置为-6dB、该值与它有何关联?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    请使用我们的 ppc3 GUI 获取相应的寄存器值。 它的使用效率更高。

    此外、关于 tas5815 GUI、请从以下链接下载以临时使用。

    正式发布需要一些时间来完成申请进度。

    tidrive.ext.ti.com/.../755a129d-e047-4216-bf13-9d867220cc04

    zK199^Fr

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您建议使用 GUI 进行检查。

    但是、我们想知道以下几点可能无法使用 GUI 进行确认。
    ・构成预分频系数的每个字节的解释(0x18~0x1B)
    例如、从0x19 7位到0x18 6位的8位组成了什么?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    您能告诉我为什么需要这些信息吗?

    GUI 似乎已经能够提供有关如何使用裁剪器的足够信息。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    在开发过程中、我需要微调裁剪器设置、我想了解上述信息、因为我想减少每次调整数值时检查 PPC 的过程。

    目前可以使用 GUI 设置削波器、但在通过 I2C 调整设置时、我需要一些信息、例如哪个字节对应于阈值、其他字节表示的内容以及系数值如何随字节值而变化。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    让我与团队确认可以向客户发布多少信息。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我知道您将让团队对此进行调查。
    提前感谢您。
    我们何时会知道审查结果?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    我已经联系了团队。

    但没有得到答复。 我认为这应该是可以的,在本周得到答复。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您联系您的团队。
    我知道我将在本周内收到答复。
    请在收到回复时回复。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takeru

    当然、我会在星期五之前向大家分享结果。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    让我通过电子邮件向您发送 Excel 以进行计算。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我刚刚向您发送了一封电子邮件、要求您告诉我们密码以取消对您提供的文件的保护。
    感谢您的检查。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    让我们通过电子邮件讨论此问题。

    因为 TI 与贵公司之间需要 NDA。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您删除此文件的保护。

    我还有一个问题:
    可以用多少 dB 的增量来​​设置削波器阈值和 MakeupGain 值?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    阈值:-24dB ~ 0dB

    补偿增益:-110 ~ 6dB。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    这些参数的最小增量是多少?
    例如、在 threshold=0dB -0.1dB 之后、下一个最小值是否是? 或-0.01dB?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    建议使用0.01dB 精度。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我懂了。
    感谢您的答复。

    此致、

    石桥