This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:扬声器 AMP 解决方案建议

Guru**** 2651245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516045/tpa3111d1-speaker-amp-solution-recommendation

器件型号:TPA3111D1

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 支持以下条件的扬声器放大器或解决方案。

  - 建筑: D 类

  输入:D 类 PWM

  - 扬声器频道:单声道

  - 输出功率(W):约6W~15W

  - 电源:约5伏

如果 TI 音频 AMP 产品中有合适的产品、请推荐使用。

如果没有支持 D 类输入的产品、请建议一种将 D 类输入连接到扬声器放大器的方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了给出正确的建议、我有几个问题需要澄清。 输入是否是真正的 D 类 PWM? 这是否来自另一个放大器/线路驱动器的输出? 如果是、什么是器件? 如果不是、为什么输入采用 D 类 PWM 格式? 还是意味着输入信号是 I2S?

    此致、
    Sydney Northcutt