This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:D 类 PWM 输入

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516115/tas2320-class-d-pwm-input

部件号:TAS2320

工具/软件:

您好:

客户正在寻找  具有 D 类 PWM 输入的扬声器放大器。

是否可以设计 TAS2320以使其能够接收 D 类 PWM 信号作为输入?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    TAS2320 是一款数字输入 D 类放大器、它不能将 PWM 作为输入。 它将需要 I2S 输入信号。 但是、我们的任何 TPA 器件(模拟输入、其中一些具有 D 类放大器)都可以将 PWM 信号作为输入。 请告知我们电源要求、负载、电源电压等、我们可以为其应用推荐合适的器件。

    此致、

    Nayeem