This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:穿孔替代器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516112/tas6424-q1-through-hole-alternate

器件型号:TAS6424-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找通孔汽车放大器、它能使4个扬声器的功率高达每扬声器25W。 目前我 在设计中使用了 TAS6424-Q1。 但在 符合 TAS6424-Q1散热要求的机械结构中、很难实现散热解决方案。 因此、我们正在寻找一个通孔放大器、以便能够直接从其身体中吸收热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    TI 没有任何采用穿孔封装的 D 类汽车音频放大器。  请查看您的散热要求、让我详细了解您遇到的难题。  我可能能够帮助您缓解问题。

    此致、
    Gregg Scott