This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:ADC 模拟前端增益

Guru**** 2581595 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5412-Q1, TAC5212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515948/tac5412-q1-adc-analog-frontend-gain

部件号:TAC5412-Q1
主题中讨论的其他器件: TAC5212-Q1

工具/软件:

您好:
我们欣赏 TAC5412 ADC 的5Vrms 最大输入信号电压能力。
另一方面、如何在1Vrms 输入信号电平下获得最佳 SNR?
TAC5412-Q1具有通道增益设置、但如果应用+14dB、则直接增加噪声电平+14dB、然后 SNR 仅小于100dB
是否有任何配置来保持110dB SNR 和1Vrms 输入信号灵敏度?
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    TAC5412-Q1使用固定模拟衰减器来实现5Vrms 高电压摆幅。 因此、当您将所需的信号电平降低到1Vrms 时、SNR 会相应地降低。 这是设计的一个限制。

    如果您需要1Vrms 信号、我建议使用 TAC5212-Q1。 这些器件可与软件兼容、但满量程会降至1Vrms、这样在这种情况下您可以更大限度地提高 SNR。

    此致、
    Jeff McPherson