This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:支持最大 TDM

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517034/tac5412-q1-maximum-tdm-support

部件号:TAC5412-Q1

工具/软件:

我正在分析 TAC5412-Q、但无法找到 TDM 可以支持的通道数量。 TDM-4、8到16?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    只要满足时序要求、TDM 总线上支持的通道数量没有固定限制。 虽然我认为我没有看到任何大于 TDM16的实际用例、但从理论上讲可以提高。

    在内部、发送器和接收器侧都有8个通道可用。 编解码器无法接收或发送超过8个通道。 这样、您就只能使用 TDM8、但如果在 I2S 总线上有其他东西、则可以运行 TDM16、并将编解码器通道分配给其中的8个时隙。

    此致、
    Jeff McPherson