This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:长导线、EMI 的音频系统?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515135/tas5825m-audio-system-with-long-wires-emi

器件型号:TAS5825M
主题 TPA3110D2中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在 PBTL 模式下使用放大器 TAS5825M 通过长电缆(3米)驱动低音炮、 我知道将这对音频双绞线是一个好主意、因为这是 D 类(PWM)、我是否也应包含屏蔽功能?

适用于具有蓝牙并将在美国认证和销售的产品。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    屏蔽肯定会提高 EMI 性能。 我建议在没有屏蔽的情况下进行测试、看看您是否已满足 EMI 要求。 如果是这样、则不需要屏蔽。  

    此致、
    Sydney Northcutt