This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251EVM:15伏开关后跟12伏 LDO -一个问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517185/tpa3251evm-15-volt-switcher-followed-by-12-volt-ldo---a-question

器件型号:TPA3251EVM

工具/软件:

您好、

为什么要以这种方式设置 EVM? 也可以使用输出12伏的开关吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是 从效率的角度来实现的。 开关稳压器效率更高、但会产生噪声、因为 LDO 效率较低、但噪声不大 、因此 LDO 是为器件电源轨供电的更好方法。  

    电源系统需要包括的内容将非常特定于系统(您的功率预算、正在使用的 PVDD 电压等)。  我们有一个可能会有所帮助的电源设计工具: webench.ti.com/.../switching-regulator。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、悉尼。