This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:PGA2500备选?

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, OPA1692, PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517381/pga2500-pga2500-alternativ

部件号:PGA2500
主题中讨论的其他器件: OPA1692PGA2505

工具/软件:

我喜欢 PGA2500的功能范围和音频质量。 另一方面、我想在 SPI 通信中无需电平转换器。
芯片是否有具有类似功能范围的较新版本?
我还尝试了 OPA1692前置放大器和数字电位器、但遗憾的是、我使用的前置放大器在 OPAMP 的反馈环路中无法正常工作。
我正在寻找一种增益高达60dB 的解决方案、通过 I2C 或 SPI 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    遗憾的是、目前唯一提供的可编程增益麦克风前置放大器是 PGA2500和 PGA2505。 PGA2505是成本最低的选项。 PGA2500是0dB 的最高性能增益范围、10dB 至65dB、步长为1dB、可提供114dB THD (TYP)@增益=0dB。
    PGA2505提供0dB 和9dB 至60dB (3dB 步长)、提供110dB THD (typ)@增益=0dB。

    此致、  
    Chris Featherstone