This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:SE 模式下的直流运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516235/tpa3255-dc-operation-in-se-mode

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TAS5261

工具/软件:

您好:

我必须用 TPA3255替换 TAS5261。 TAS5261用于驱动加热元件或珀耳帖元件等负载。 在 BTL 模式下、我进行了测试、并将直流电直接连接至 INPUT_A 和 INPUT_B 我发现、输入的失调电压约为3.8V、差分直流信号的情况下、可在输出端(低负载)获得预期结果。 例如、INPUT_A 3.7V、INPUT_B 3.9V)。 正如数据表所说、我预计在较高负载下会关断。 是否可以在 SE 模式下使用该芯片以更高的电流(高达1.5A)驱动此类负载? 以这种方式使用它是否有任何风险?

此致、

Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    单端模式会关闭直流输出保护、因此可能可行、但请注意、该器件未经直流输入信号设计或验证、我们实际上建议在输入端使用直流滤波电容器。  

    我建议您使用 EVM 并使用低电平进行测试、然后慢慢地往上爬。 我在这里不认为功率是限制因素。 该器件支持1.5A 电流。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的反馈。 我是否可以预期、大约3.8V 的输入失调电压将在不同批次的 IC 下处于相同范围内、例如大约+-50mV 的不良 OPV?

    此致、

    Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manfred

    我担心我们没有这样的统计数据、因为我们没有像这样故意使用这个放大器。

    谢谢

    Jesse