This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:无法下载 PPC3软件包

Guru**** 2996220 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517489/tas5825pevm-unable-to-download-ppc3-software-package

器件型号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

工具/软件:

您好、

由于某种原因、我无法从 TI 网站下载 PPC3。

我已获得访问权限并发送了一封确认电子邮件、但是、在提供的链接中或通过我的仪表板没有可下载的内容。

我有什么问题吗? 或缺少任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我想您可以按照以下步骤进行安装。

    1.打开 PPC3平台

    2. 请登录以查看可用的应用程序

    3. 点击"TAS5825P"应用程序进行安装

    您可以 在以下链接中获取详细的安装指南:

    https://dr-download.ti.com/authenticated/software-development/support-software/MD-Gi2NHt3B3S/3.0.10/TAS5825P_Installation_Guide Download=true

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    我最初遇到的问题是我甚至无法下载 PPC3平台。  

    没有链接或下载可用。

    你知道我能做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    请使用以下链接下载 PPC3安装程序文件。

    ppc3_platform_winInstaller.exe

    https://dr-download.ti.com/authenticated/secure/software-development/application-software-framework/MD-lfQUPqnrix/3.3.0/ppc3_platform_winInstaller.exe?executeSecureDownload=true

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个链接都给了我这个错误...

    我尝试了几个不同的浏览器,但仍然没有运气。

    有什么我做错的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    请转到 以下链接中的页面、  

    https://www.ti.com/product/TAS5825P

    然后在"

    PUREPATHCONSOLE —  适用于音频系统设计和开发的 PurePathTm控制台图形开发套件

    也可以尝试访问该链接

    https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

    点击该按钮、系统将要求您登录您的 TI 账户。 如果您获得了 PPC3访问权限、应该会在该页面中找到 install.exe 下载链接。

    BR、

    Wenbin