This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:无电源时上拉 GPIO_2

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516212/tas6584-q1-pulling-up-gpio_2-when-no-power-supply

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

您好的团队、

当 PVDD、DVDD 和 BVAT 上没有电源时、是否可以通过外部3.3V 上拉 SDOUT_1和 GPIO_2? 是否担心反向电流?
此外、当不使用 SDOUT_1时、客户是否应该将其保持悬空? 还是应该将其上拉至3.3V 或下拉至 GND?

此致
Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi,

    上拉电阻应连接至 DVDD。  将其与 DVDD 分开连接至3.3VDC 会很不寻常。  我对于在 DVDD 未通电的情况下上拉电阻器的供电没有经验。  良好的工程实践是不允许发生这种情况、因为漏电流会导致器件在内部开启。

    SDOUT_1是输出。  如果未使用、请将其悬空或断开连接。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    感谢您的评论。

    对于断电序列、在数据表中称为"建议在移除 DVDD 电源之前先连接 PVDD 和 VBAT"。 如果违反了这一规定、IC 是否会损坏?  

    此致
    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ohashi

    [引述 userid="520939" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516212/tas6584-q1-pulling-up-gpio_2-when-no-power-supply/5833371 #5833371"]对于断电序列、在数据表中、我们说"建议在移除 DVDD 电源之前先连接 PVDD 和 VBAT "。 如果违反了这一规定、IC 是否会损坏?  [/报价]

    如果您可以确保将 PD 引脚拉至低电平、直至 DVDD 最终设置为安全引脚。

    如果无法保证 PD 引脚、这个序列会很危险。