This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:未使用引脚的默认状态

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517644/tlv320aic3100-default-state-of-unused-pins

器件型号:TLV320AIC3100

工具/软件:

您好、

我们正在考虑 使用 TLV320AIC3100进行某种设计。

但在我们的应用中、我们只需要驱动8 Ω 扬声器、不需要麦克风。

未使用的引脚应如何端接? 此外、如果该器件有任何参考设计、那会很好。

谢谢、

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    未使用的麦克风/输入引脚应通过一个0.47uF 电容器端接至 GND。 这是必需的、因为 ADC 引脚具有用于偏置 ADC 的内部上拉电阻器。 为防止该电压直接放电至 GND、需要使用电容器。

    任何未使用的模拟输出和数字 IO 都可以保持悬空。

    此致、
    Jeff McPherson