This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:寄存器设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518368/pcm3070-register-setting

部件号:PCM3070

工具/软件:

大家好

是否有任何样本

通过寄存器设置 PCM3070来获得如下函数:

线路输入(IN1_L/R)  -- ADC (48kHz)--  数字路由-- DAC (48kHz)-- LOUT/ROUT 和 L/RHEADPHONE OUT

请注意、

Rachmat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachmat:

    我们手头没有示例设置、但建议使用 EVM GUI、其中内置了可供借用的预设。 您不需要连接 EVM 即可使用 GUI。

    此致、
    Jeff McPherson