This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:在高于特定电压时 IC 不工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1516594/tpa3255evm-ic-does-not-work-above-a-certain-voltage

器件型号:TPA3255EVM
主题:TPA3255LM5010中讨论的其他器件

工具/软件:

嗨、
我有一个板、设计有两个 TPA3255、目前实际工作正常。
只要电源电压 PVDD 保持在大约32..35V 以下、就会提供该功能。
PVDD 目前来自具有电流限制功能的实验室电源。 如果没有电流限制、TPAs 就会自行破坏、这已经发生了。 (PVDD 和 GND 之间短路)。
12V 与使用 LM5010和 LM2940在评估板中一样生成。 通过控制器启用复位。
我在这个设计之前做了一个测试板,其中 TPA 工作没有问题。
实际上、当前设计应该更好。 至少还不错、因为仅使用了等效或更好的元件、原则上布局也更好。
无论我是否将 TPA 保持在复位状态、都没有任何区别、两者始终表现出相同的行为。 我已经断开了两者之间的连接、并插入了另一个电容器、以便第二个电容器也可以独立工作。
我真的很惊讶、在一定的电压下、一切都正常工作、没有问题、从某个点开始、它就完全失控。 有时它可以在40V 下工作、有时仅在35V 下工作。 但每次复位都是不可预测的。

我添加了一个电路图

也许有人有一个好主意。
提前感谢
此致
Tobias


e2e.ti.com/.../4540.tpa3255.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias

    您使用的 Pvdd 电压是多少?

    您是说当器件复位时、输出将异常吗?  但它在35V 以下正常工作?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesse、

    复位时正常、TPA 关闭
    当 PVDD 低于大约32V 时、两个 TPAs 始终可以正常工作。 该问题始于来自 PVDD 的较高电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias

    1.can 您移除负载以检查此问题是否仍然存在? 这是为了检查电源是否有足够的电流用于两个安培电流。

    2.please 监控每个电源的电压以查看 pvdd 何时上升、每个电源的行为。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias

    只需提醒另一点:

    您的原理图仅显示了 pvdd 旁路电容器具有大约8uF 的电容。

    对于这种大型功率放大器来说太小了。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:
    是的、没错。 电路板上仍然有大电容器。
    这也是我的错误。 我还没有安装它们、因为有时如此大的电容器在开发软件时会很困难。
    但这正是错误。 我安装了它们,从那时起,一切都正常工作,没有任何问题。
    然后、我还看到了工作电压的振荡。
    但是的、一个非常有趣的错误模式、学到了另一个经验教训。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias

    很高兴听到您的问题得到解决。

    当输出大信号时、放大器从电源汲取大电流、因此需要使用大电容。

    电容器可以存储能量并提供给安培电流、从而确保电源稳定。

    谢谢

    Jesse