This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:通过增益和焊盘图案实现的电压输出

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518742/lm48560-voltage-output-through-the-gain-and-solder-land-pattern

部件号:LM48560
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在 TINA-TI 中以24dB 增益至15Vpp 的输出进行评估、我有一些问题想向您的团队咨询。

1.当我浏览论坛时,我遇到了这个话题。  https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011417/lm48560-unused-amp-inputs-h-w-shutdown-in-s-w-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm48560%20in1#。 我不使用 IN2+和 IN2-、因此我 将其相应地悬空到另一个线程。 但是、我的电压输出始终为0V。 是否有办法将其设置为在 TINA-TI 中使 IN2+和 IN2-输入保持悬空、以及如何确保我的 IC 知道我在实际应用中没有使用 IN2?

2.我还可以要求 LM48560TL/NOPB 的焊盘(L)直径和阻焊层(M)直径的开口吗? 我查看了该图、如果我希望焊盘直径处于定义的非阻焊层、则无法找到该焊盘直径。

提前感谢

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    您是在硬件模式还是软件模式下设置模拟? 您的引脚连接是什么? 您可以共享仿真设置的捕获结果。

    关于您的第二个问题、您可以使用0.250 ~ 0.275直径作为裸露金属直径。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师