This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:最大共模电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518999/ina137-max-common-mode-voltage

器件型号:INA137

工具/软件:

您好的团队、

希望您做得不错、您能否确认此器件的最大共模电压? 提到它为±18V 或36V、但规格表显示它可以在高达46.5V 的电压下工作。 我的设计应该考虑哪一个值?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    Unknown 说:
    您能否确认此器件的最大共模电压? 提到它为±18V 或36V、但规格表显示它可以在高达46.5V 的电压下工作。[/报价]

    可以、INA137差分放大器可配置为任一方向的输入。 如果输入配置为以橙色显示、则增益= 0.5V/V 如果输入是从另一侧配置的、如红色所示、则增益= 2V/V  

    仅当增益= 0.5V/V 时(以橙色显示)、假设 Vs =+/-18Vdc、则输入共模电压范围为:

    在正电源轨上: VCM_min = 3*18-7.5 = 46.5V、 VCM_max 范围3*18-6 = 48V

    在负电源轨上:Vcm_min = 3 (-18)+7.5 =-46.5V、 Vcm_max 范围3*(-18)+3 =-51V

    线性输入 VCM 范围取决于电源轨。 如果使用单电源轨、则 V-= 0V、您可以根据上面绿松石框中所示的公式进行计算。   

    或者、您也可以使用我们匹配的薄膜电阻器网络来配置任何其他差分运算放大器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/res11a.pdf?ts = 1748276582465

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/res60a-q1.pdf?ts = 1748354516424 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FRES60A-Q1

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond