This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:电流消耗-栅极驱动器

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518986/tpa3251-current-draw---gate-drives

器件型号:TPA3251

工具/软件:

您好、

数据表显示 I_Vdd 为40 mA、并且在50%占空比下、栅极驱动电流为每个全桥的25 mA、因此器件的总90 mA。 从功率预算的角度来看、我是否必须考虑50%以上的占空比? 对于将36V 电源降至12伏的稳压器、您建议将什么作为良好的最大电流规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不消耗太多。 90mA 应该足够了。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse。