This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:4 Ω 负载下单声道 PBTL 配置的最大功率

Guru**** 2581325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518920/tas6424e-q1-maximum-power-for-mono-pbtl-configuration-with-4ohm-load

器件型号:TAS6424E-Q1

工具/软件:

您好的团队、

14.4V 时、采用4 Ω 负载的单声道 PBTL 配置的最大功率是多少?

我在数据表中没有看到此类数据。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    在14.4V 下、4 Ω 负载下的单声道 PBTL 配置的最大功率是多少?

    在这种条件下、没有使用 PBTL 的指向。 就已经决定了最大电流可能太小了。

    使用14.4V 作为正弦波的峰值、在4欧姆负载下、您可以计算最大功率(削波前)。