This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 工作温度范围

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520027/pcm2912a-pcm2912a-operating-temperature-range

器件型号:PCM2912A

工具/软件:

我们计划在某种嵌入式工程中使用 PCM2912A 来实现工业应用、并需要做出一些澄清来最终确定我们的选择。   

我们的应用需要一个支持–40°C 至+85°C 工作温度范围的控制器芯片。 但是、根据数据表(第7.3章:建议运行条件)、PCM2912A 的额定工作温度范围为–25°C 至+70°C。

您能否告知 PCM2912A 是否能够在–40°C 下可靠运行?

如果没有、您是否有任何其他 支持 –40°C 至+85°C  工作 范围的 USB 音频控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、

    您可以在以下链接中找到我们的 USB 编解码器列表。   https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    不幸的是、它们都有大致相同的范围、没有一个额定温度为-40C。

    通常、所述范围是器件可靠工作并满足数据表中所述规格的温度范围。 不建议将温度设置为超出此范围。

    此致、

    Arash