This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414B-Q1:什么是最佳选择

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518802/tas5414b-q1-what-is-the-best-alternative

器件型号:TAS5414B-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424E》

工具/软件:

您好、

我选择了一个特性与该型号相似的音频功率放大器。

您推荐我使用的最新型号是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Farnando

     对于4通道模拟输入器件、可以考虑采用 TPA6304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    我需要每通道大约20W。
    我也可以使用带数字音频输入的扬声器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Farnando

    20W/CH 没问题。

    如果还考虑数字输入、可以查看 TAS6424E 和 TAS6754