This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2与处理器板编解码器 ALC888S-CPU VD 的接口

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1513775/tpa6120a2-tpa6120a2-interface-with-the-processor-board-codec-alc888s-vd

器件型号:TPA6120A2

工具/软件:

您好、

请 查看电路的方框图、以帮助您了解 我们如何将  ALC888S-BOSE 板和 TPA6120连接到 VD 航空电子耳机 Bose A20。 我们为 TPA6120设置的增益大概是输入的3倍。  
请查找处理器编解码器(即 ALC888S-TPA6120和 VD)的电路板电路。  
TPA6120和处理器模块 以1m 的音频电缆长度进行布线。  
当我们听到噪音时、我们使用示波器和频率响应分析器捕获了波形 、如本电子邮件所附。  红色 表示 TPA6120输入、  蓝色 表示 TPA6120输出。
请建议如何解决 TPA6120侧的噪声问题。  
此致、
Jagadish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您提供原理图和方框图。 我有几个问题。 查看原理图后、无法在编解码器原理图中找到 TPA6120器件的输入。 我想知道 原理图是否还有其他部分、或者是否对该路径进行了重命名。 我也很好奇、是否能详细介绍 HDPN_IN+和 HDPN_OUT 上的实际信号、我假设这些信号是您的输入信号。 这些信号是否会偏置为1/2 Vs? 问题在于、在单电源模式下、如果输入不在器件输入共模范围内、您可能不会期望在输出端看到任何内容、因为它不处于其线性区域。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。 处理器编解码器与 TPA6120之间的连接信号如下。

    HDPN+的信号连接到处理器侧 J10.5 (A_R)和 J10.6 (A_L)。 HDPN-连接到 J10.10引脚。 此处显示了相同的方框图供您参考

    zip 文件中已共享了噪声波形。  

    此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您提供更多信息。 我认为您出现的问题是输入信号超出器件的线性范围所致。 该器件要求输入信号具有理想值约为1/2 Vs 的失调电压、在该单电源配置中、失调电压约为7.5V。 然后、主信号将载于该偏移上。 如果可能、在客户电路板中、您也可以将放大器的负电源引脚设置为-15V、放大器的行为应符合预期。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路板上都没有负电源、并且我们将两个电路板都以单端而非差分方式进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    明白了、问题似乎是输入超出了上述器件的输入范围。 另一种选择是对输入进行交流耦合、并使用上拉电阻器在两个同相输入端提供1/2 Vs 电压。 您还会将电阻器 R53和 R56偏置为1/2 Vs 而非接地。 这样、您就可以将输入设置为适当的电压并 将信号驱动至该电压。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    您能解释一下 R53和 R56到1/2 Vs 意味着连接到+15V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我找到了一份实用的应用手册、其中展示了单电源配置的两种可能的解决方案。 目标是将输入设置为1/2 Vs。 这可以通过分压器来完成、如应用手册所示、在这种情况下将输入偏置到7.5V 的1/2 Vs。 您还可以使用直接连接到7.5V 1/2 Vs 的单个电阻器(R53和 R56)、而不是分压器。  

    交流耦合单电源放大器参考设计

    此致、

    Ignacio