This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:修改 PC 上 USB 声卡的名称

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1520644/pcm2912a-modify-the-name-of-the-usb-sound-card-on-the-pc

器件型号:PCM2912A

工具/软件:

您好、

 如何在 PC 上修改 USB 声卡的名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法更改设备上声卡的名称。 但我确实找到了一种方法来更改窗口侧的名称:

    1.首先将您要重命名的 USB 设备连接到您的计算机。
    2.右键单击 Windows 开始按钮,然后从出现的上下文菜单中选择"设备管理器"。 这将打开"Device Manager (设备管理器)"窗口。
    3.在"Device Manager (设备管理器)"窗口中、找到并展开"Universal Serial Bus controllers (通用串行总线控制器)"部分。
    4.右键单击要重命名的 USB 设备,然后从上下文菜单中选择"属性"。
    5.在出现的"属性"窗口中,选择"详细信息"选项卡。
    6.从"属性"下拉列表中,选择"设备实例路径"。
    7.您应该在"值"字段中看到一长串的数字和字母。 将此字符串复制到剪贴板。
    8.打开记事本或任何其他文本编辑器,将刚复制的字符串粘贴到新文档中。
    9.使用记事本,在字符串下方添加一条新行,并键入"FriendlyName"而不带引号。
    10.在"FriendlyName"之后,添加一个等号(=),然后键入要为 USB 设备提供的新名称。
    11.保存扩展名为.reg 的文件、如"USBDeviceName.reg"。 确保选择"All Files"作为文件类型。
    12.右键单击您刚刚保存的文件,然后从上下文菜单中选择"合并"。
    13.您将收到一个提示,询问您是否允许注册表编辑器对您的计算机进行更改。 点击"Yes"继续。
    14.您现在应该可以在设备管理器中看到 USB 设备的更新名称。

    https://windowsforum.com/threads/renaming-external-usb-devices.336109/

    此致、
    Jeff McPherson