This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:HTSSOP 封装轮廓

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518660/tas5805m-htssop-package-outline

器件型号:TAS5805M

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用了 TAS5805MPWPR。 他们对 PCB 表面与 TAS5805MPWPR (HTSSOP)散热焊盘之间的封装轮廓/尺寸有疑问。

Q1:PCB 表面与 TAS5805MPWPR 散热焊盘之间的尺寸为0.05mm 至0.15mm、但分布的典型尺寸是否小于0.1mm?

问题2:是否检查了0.05mm 至0.15mm 的尺寸以进行装运? 它是不是可以接受的?

Q3:TAS58058M 是否有不同的封装、其 PCB 表面与散热焊盘之间的尺寸比0.05mm 至0.15mm 规范更短?

背景:
PCB 表面与 TAS5805MPWPR 散热焊盘之间的尺寸为0.05mm 至0.15mm。 另一方面、其 PCB 元件安装过程中使用的模板厚度为0.1mm、并且 PCB 表面与 TAS5805M 的散热焊盘之间可能存在数值上未焊接的情况。
*考虑到其他小元件的安装,模板厚度不能再增加。

虽然我介绍了 PWP0028M 的示例模板设计、但他们想回答 Q1到 Q3。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    我不是很熟悉这个信息。

    让我检查一下团队内部、并在本周回复您。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Koshi

    与团队确认后。

    尺寸信息无法在 e2e 上共享。

    您能否与 TI 的 CQE 团队确认以获取此信息?

    THX

    Jesse