This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2RTJR 在 Ubuntu 下没有声音、问题是什么?

Guru**** 2580155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511681/tpa2012d2rtjr-no-sound-under-ubuntu-what-s-the-problem

部件号:TPA2012D2

工具/软件:

TPA2012D2RTJR Ubuntu 下没有声音问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、

    请转发原理图进行审查。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参见 示意图 、它在 Windows 上工作正常、但 Ubuntu 24.04.TPA2012D2RTJR 上没有声音示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、

    我很难阅读这个原理图。  

    能否以.pdf 格式提供此信息?

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:

    www.jinruanhui.com/.../TPA2012D2RTJR 没有声音 schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、  

    这看起来仍然像一个链接。 将未链接的 pdf 上传到该主题。

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 pdf 文件,或发送给我您的电子邮件,我会发送电子邮件给您,谢谢

    e2e.ti.com/.../3568.TPA2012D2RTJR-No-sound-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、  

    以下是我的评论:

    • SDR、SDL 是低电平有效引脚。 如果这些引脚上的电压为0.35V、则器件处于 SD 模式。   
    • 如果 PVDD 和 AVDD 短路、它们可以共享一对0.1uF 和1uF、或者两者都可以是具有相同电压的单独线路、此时 PVDD 会获取更高的去耦电容值。
    • UG 给出了一个理想的示例、可以  选择原理图和元件值 您可以实现这些值和配置。
    • 选择饱和电流接近 IC 的 IDD 和 IC 输出电流的铁氧体磁珠或电感器。 IDD 在 DS 中表示为4mA 到9mA、无输出滤波器。 可以使用以下公式和方法通过得出输出电流  
      • P=(Vrms)^2/R。 从此处推导出 R 和 Vrms
      • Vrm=Iout 应确定 TPA2012的 IR。  
    • 根据增益引脚上的120K Ω 选择、您可以使用 V=VDD IR (V 介于2.5V 至5.5V 和 R=120K Ω 之间)来确定这些引脚上的额定电流、以确保这些引脚的电流安全运行。 现在、电阻器的阻抗较低。

    图片:

    ACTIVE (低电平)和 HI

    来自 DS 的 Pvdd 和 AVDD 对:

    Pvdd 和 AVDD 与 EVM 分离:

    IDD:

    输出功率:

    此致、

    Ore.

    TI:不负责客户设计。 设计选择由客户自行决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试后、它与线路无关;仍然是驱动程序问题。 这在 Windows 10中是正常的、但在 Ubuntu 中找不到 SPK 设备。 您能帮我们检查一下问题是什么吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、  

    根据我的理解、安装程序在不同的驱动程序上工作、但不适用于您切换到的新驱动程序。  

    看到这是一个纯模拟放大器、因此"在驱动器上查找此 IC "的含义不清楚。  

    您能否详细说明一下您在 Windows 驱动程序上看到的这个 IC 是什么意思、而不是 Ubuntu? 例如、提供识别此设备的窗口的屏幕截图。  

    我仍然强烈建议实施硬件配置以获得最佳性能。 有时、器件在具有特定配置的一个系统上运行良好、而在另一个系统上停止使用相同配置工作。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rong、  

    我要强调的是、如果硬件配置在一个设置中工作、我认为音频 IC 在您这边完全正常工作 请在切换到其他系统时、请确保您使用的是正确的硬件配置、可能会尝试检查 Windows 设置和 Ubuntu 之间的差异。

    我认为这一主题已经结束。

    此致、

    Ore.