This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:上电时发出异常噪音

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521064/tpa3110d2-an-abnormal-noise-from-the-power-up

器件型号:TPA3110D2

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户(Uni-Trend)正在测试 TPA3110D2、发现了如下问题、请帮助进行分析。 谢谢。

  • 研发部门使用 TPA3110D2来驱动扬声器、但在打开 TPA3110D2电源(扬声器是无源器件)时、扬声器会发出异常噪音。 RINP 和 LINP 的输入信号保持为0V。
  • 原理图:

  • 上电时输出信号的异常波形:

  • R&D 确保12V 电源轨稳定  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、  

    感谢您向我们提出这个问题。  

    我发现您的原理图有问题。 客户能否先将输出端的2.2uF 电容降低到1uF? 2.2uF 电容器可允许过大的瞬态电流通过、电容值越小越好。 如果客户在输出上获得所需的结果、则可以降低电容值

    请分享他们的终端设备  

    此致、

    Ore.