This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1841-Q1:PCM1841上的输入电容器。

Guru**** 2342680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1518602/pcm1841-q1-input-capacitors-on-pcm1841

器件型号:PCM1841-Q1

工具/软件:

数据表指出、芯片包含某种"快速充电"电路、具体写在上面-快速充电时序的默认值是为耦合电容器设置的
高达1μF。
当输入电阻为2.5千欧时、声音的较低频率将为64Hz、这与 Hi-Fi 器件不兼容。 如果您将输入电容器增加到​​4.7 μF 或更高的值、快速充电会不起作用、还是会以某种特定的方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey:

    让我在明天之前回复您、并提供有关这方面的最新信息。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "明天"已经来了,对不起。 它不会自行消失。 请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey:

    快速充电功能的运行时间为2.5ms、因此数据表中提到该功能设置为1uF 电容器(因为输入阻抗为2.5k Ω)。
    如果我们使用4.7uF 电容器、则在相同的2.5ms 内启用快速充电、之后输入稳定遵循4.7uF/2.5k Ω RC 稳定曲线)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您加入 Sergey。